DOCA0221ES-01

Conexiones de alimentación

ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO Y FUGAS TÉRMICAS
No utilice una combinación de materiales distintos para las conexiones (por ejemplo, cobre y aluminio).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Las conexiones de alimentación entre los diversos sistemas de distribución de un tablero de distribución (barras colectoras, cables) y el panel de conmutación son una importante fuente de pérdida de calor.

Un apriete incorrecto puede provocar una fuga térmica, que, a su vez, puede dañar el aislamiento del aparato o del cable y provocar un cortocircuito e incluso un incendio. Pueden producirse daños debido al incumplimiento de los requisitos de instalación durante el montaje del tablero de distribución.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.