DOCA0221ES-01

Descripción del ComPacT NS1600b-3200 fijo

Descripción del aparato

  1. Cámara de corte

  2. Cubierta delantera

  3. Placa de características

  4. Aparato de cierre con candado fijo para el bloqueo del mando maneta en las posiciones ON y OFF (opcional)

  5. Aparato de cierre con candado extraíble para el bloqueo del mando maneta en la posición OFF (opcional)

  6. Mando maneta

  7. Botón Push-to-trip

  8. Código QR en la unidad de control MicroLogic

  9. Unidad de control MicroLogic

Para obtener información detallada sobre el montaje de un ComPacT NS1600b-3200 fijo, consulte JYT6180203 ComPacT NS1600b-3200 - Interruptor automático o disyuntor fijos - Hoja de instrucciones.

Accesorios para aparatos

  1. Módulo de comunicaciones BCM ULP

  2. Terminales auxiliares de control

  3. Equipo auxiliar de señalización OF1 ON/OFF (cableado o inalámbrico)

  4. Equipo auxiliar de señalización OF2 ON/OFF (cableado o inalámbrico)

  5. Equipo auxiliar de señalización OF3 ON/OFF (cableado o inalámbrico)

  6. Equipo auxiliar de señalización de disparo SD (cableado o inalámbrico)

  7. Bobina de apertura MX o bobina de disparo MN

  8. Equipo auxiliar de señalización de disparo por defecto SDE (cableado o inalámbrico)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.