DOCA0221FR-01

Description des ComPacT NS1600b-3200 fixes

Description des appareils

  1. Chambre de coupure

  2. Capot avant

  3. Plaque de performance

  4. Dispositif de cadenassage fixe pour verrouillage du maneton en positions ON et OFF (en option)

  5. Dispositif de cadenassage débrochable pour verrouillage du maneton en position OFF (en option)

  6. Maneton

  7. Bouton Push-to-trip

  8. Code QR sur déclencheur MicroLogic

  9. Déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations sur le montage d'un ComPacT NS1600b-3200 fixe, reportez-vous à la documentation JYT6180203 ComPacT NS1600b-3200 - Disjoncteur ou interrupteur-sectionneur fixe - Instruction de service.

Accessoires des appareils

  1. Module de communication BCM ULP

  2. Bornes auxiliaires de contrôle

  3. Auxiliaire de signalisation (câblé ou sans fil) ON/OFF OF1

  4. Auxiliaire de signalisation (câblé ou sans fil) ON/OFF OF2

  5. Auxiliaire de signalisation (câblé ou sans fil) ON/OFF OF3

  6. Auxiliaire de signalisation de déclenchement (câblé ou sans fil) SD

  7. Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  8. Auxiliaire de signalisation de déclenchement sur défaut (câblé ou sans fil) SDE

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.