DOCA0221FR-01

ComPacT NS630b-1600 fixe à maneton

Appareil fixe à maneton

  1. Chambre de coupure

  2. Déclencheur MicroLogic

  3. Capot avant

  4. Plaque signalétique

  5. Dispositif de cadenassage fixe pour verrouillage du maneton en position ON ou OFF (en option)

  6. Dispositif de cadenassage débrochable pour verrouillage du maneton en position OFF (en option)

  7. Extension de maneton (en option)

  8. Maneton

  9. Courant nominal de l’appareil

  10. Bouton Push-to-trip

  11. Code QR sur le déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations sur le montage d'un ComPacT NS630b-1600 fixe à maneton, voir JYT6180003 ComPacT NS630b-1600 - Disjoncteur ou interrupteur fixe - Instruction de service.

Accessoires pour appareil fixe à maneton

  1. Supports pour montage horizontal

  2. Poignée de manutention

  3. Module de communication BCM ULP

  4. Bornes auxiliaires de commande

  5. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF1 (câblé ou sans fil)

  6. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF2 (câblé ou sans fil)

  7. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF3 (câblé ou sans fil)

  8. Auxiliaire de signalisation de déclenchement SD (câblé ou sans fil)

  9. Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  10. Auxiliaire de signalisation de défaut électrique SDE (câblé ou sans fil)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.