DOCA0221ES-01

ComPacT NS630b-1600 fijo con mando maneta

Aparato fijo con mando maneta

  1. Cámara de corte

  2. Unidad de control MicroLogic

  3. Cubierta delantera

  4. Placa de características

  5. Aparato de cierre con candado fijo para el bloqueo del mando maneta en las posiciones ON u OFF (opcional)

  6. Aparato de cierre con candado extraíble para el bloqueo del mando maneta en la posición OFF (opcional)

  7. Extensión de la maneta (opcional)

  8. Mando maneta

  9. Clase de aparato

  10. Botón Push-to-trip

  11. Código QR en la unidad de control MicroLogic

Para obtener más información sobre el montaje de un ComPacT NS630b-1600 con mando maneta, consulte JYT6180003 Interruptor automático o interruptor en carga fijo ComPacT NS630b-1600 - - Hoja de instrucciones.

Accesorios para aparato fijo con mando maneta

  1. Soportes para montaje horizontal

  2. Empuñadura de maniobra

  3. Módulo de comunicaciones BCM ULP

  4. Terminales auxiliares de control

  5. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF1 (cableado o inalámbrico)

  6. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF2 (cableado o inalámbrico)

  7. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF3 (cableado o inalámbrico)

  8. Equipo auxiliar de señalización de disparo SD (cableado o inalámbrico)

  9. Bobina de apertura MX o bobina de disparo MN

  10. Equipo auxiliar de señalización de disparo por defecto SDE (cableado o inalámbrico)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.