DOCA0172PT-20

Ligação de hardware

Ligação à Ethernet

Modelo Entry

Modelos Universal e Advanced

  1. Portas Ethernet para PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L

    • ETH1

    • ETH2

  2. Portas Ethernet para PAS600PWD, PAS800P

    • ETH1

    • ETH2 (PoE)

NOTA: PAS600PWD e PAS800P podem ser alimentados por Power over Ethernet (PoE) através da porta ETH2. Para obter informações sobre a ligação destes modelos a um comutador Ethernet com portas Endspan PoE ou portas Midspan PoE, consulte a folha de instruções disponível no Website da Schneider Electric:
  • PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design- Folha de instruções para PAS600PWD

  • BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced - Folha de instruções para PAS800P

.

Ligação a um computador

Prossiga da seguinte forma para ligar um computador a um Panel Server através da Ethernet:

  • Modelo Entry: ligue um cabo Ethernet entre o computador e a porta Ethernet no Panel Server.

  • Modelos Universal e Advanced: ligue um cabo Ethernet entre o computador e uma das portas Ethernet no Panel Server (ETH1 ou ETH2).

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.