DOCA0172ES-19

Conexión de hardware

Conexión a Ethernet

Modelo Entry

Modelos Universal, Advanced

  1. Puertos Ethernet para PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L

    • ETH1

    • ETH2

  2. Puertos Ethernet para PAS600PWD, PAS800P

    • ETH1

    • ETH2 (PoE)

NOTA: PAS600PWD y PAS800P pueden alimentarse mediante Power over Ethernet (PoE) a través del puerto ETH2. Para obtener más información sobre la conexión de estos modelos a un conmutador Ethernet con puertos PoE Endspan o puertos PoE Midspan, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:
  • PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design   - Hoja de instrucciones para PAS600PWD

  • BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced - Hoja de instrucciones para PAS800P

.

Conexión a un PC

Siga estos pasos para conectar un PC a un Panel Server a través de Ethernet:

  • Modelo Entry: conecte un cable Ethernet entre el PC y el puerto Ethernet en Panel Server.

  • Modelos Universal y Advanced: conecte un cable Ethernet entre el PC y uno de los puertos Ethernet en Panel Server (ETH1 o ETH2).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.