DOCA0172FR-19

Raccordement matériel

Connexion au réseau Ethernet

Modèle Entry

Modèles Universal, Advanced

  1. Ports Ethernet pour PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L

    • ETH1

    • ETH2

  2. Ports Ethernet pour PAS600PWD, PAS800P

    • ETH1

    • ETH2 (PoE)

NOTE: PAS600PWD et PAS800P peuvent être alimentés par Power over Ethernet (PoE) via le port ETH2. Pour plus d’informations sur la connexion de ces modèles à un commutateur Ethernet avec ports PoE Endspan ou PoE Midspan, consultez l’instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric :
  • PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design - Instruction de service pour PAS600PWD

  • BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced - Instruction de service pour PAS800P

.

Raccordement à un PC

Procédez comme suit pour connecter un PC à un Panel Server via Ethernet :

  • Modèle Entry : raccordez un câble Ethernet entre le PC et le port Ethernet du Panel Server.

  • Modèles Universal et Advanced : raccordez un câble Ethernet entre le PC et l’un des ports Ethernet de Panel Server (ETH1 ou ETH2).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.