DOCA0172FR-19

Client Modbus TCP/IP (modèles Universal et Advanced)

Présentation

L'Panel Server joue le rôle de passerelle Modbus TCP/IP et le rôle d'appareil Modbus en utilisant le serveur Modbus TCP interne.

Pour configurer correctement votre client Modbus TCP/IP afin qu'il puisse accéder aux données depuis le Panel Server et des appareils connectés au Panel Server, reportez-vous à la section Fonction de passerelle Modbus.

Le Panel Server joue le rôle de passerelle Modbus pour les communications Ethernet filaires ou sans fil entre un PC en amont et des équipements Ethernet et de terrain sur le réseau en aval. En utilisant un logiciel de surveillance local, vous pouvez accéder aux informations des appareils pour la collecte de données et d'autres fonctions.

Le Panel Server gère la communication Modbus sur toutes les interfaces, y compris le Wi-Fi.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Fonctions Modbus TCP/IP et Codes d'exception Modbus TCP/IP en annexe.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

AVIS
ALTÉRATION DES PERFORMANCES RÉSEAU
Seul le personnel qualifié est habilité à modifier les paramètres Modbus TCP/IP. N'effectuez ces modifications qu'après avoir lu et compris les paramètres Modbus TCP/IP.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de connectivité réseau.
La fonction de client Modbus TCP/IP est configurée comme suit :
  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web Panel Server, sous Paramètres > Produits Modbus > Configuration du réseau > Client Modbus TCP/IP.

Pour plus d'informations sur les registres Modbus, consultez le guide de chaque appareil Modbus-SL ainsi que le document DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File pour les appareils sans fil.

Paramètres Client Modbus TCP/IP

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Description Logiciel EPC Pages Web

Délai d'expiration de connexion (ms)

Permet de régler le temps pendant lequel Panel Server attend qu'un dispositif Modbus TCP/IP distant établisse la connexion avec Panel Server.

Valeurs de 100 à 10000 ms dans une liste(réglage par défaut : 2000 ms)

Délai d'attente du message (is)

Utilisé pour définir le temps pendant lequel Panel Server attend qu'un dispositif Modbus TCP/IP distant réponde et envoie un message à la suite d'une requête Modbus TCP/IP initiée par Panel Server.

Valeurs de 1000 à 20000 ms avec un pas de 1000(réglage par défaut : 3000 ms)

Pour obtenir des recommandations et plus d'informations sur le réglage du délai d'expiration des messages, reportez-vous à la section Définition de la temporisation des messages pour le client et le serveur Modbus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.