DOCA0172ES-19

Cliente Modbus TCP/IP (modelos Universal y Advanced)

Presentación

El Panel Server funciona como pasarela Modbus TCP/IP y como dispositivo Modbus mediante el servidor Modbus TCP interno.

Para configurar correctamente el cliente Modbus TCP/IP para que acceda a datos del Panel Server y de los dispositivos en el Panel Server, consulte Función de pasarela Modbus.

El Panel Server actúa como pasarela Modbus para comunicaciones Ethernet inalámbricas o cableadas desde un PC aguas arriba a dispositivos Ethernet y de campo en la red aguas abajo. Con un software de supervisión local se puede acceder a la información de los dispositivos para recopilar datos y realizar otras funciones.

El Panel Server gestiona la comunicación Modbus en todas las interfaces, incluida la Wi-Fi.

Para obtener más información, consulte Funciones Modbus TCP/IP y Códigos de excepciones Modbus TCP/IP en el anexo.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.

Ajuste de los parámetros

AVISO
DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA RED
Solo el personal cualificado puede modificar los ajustes de Modbus TCP/IP. Realice dichas modificaciones después de leer información sobre los ajustes de Modbus TCP/IP.
Si no se siguen estas instrucciones, podría perderse la conectividad de la red.
La función de cliente Modbus TCP/IP se ajusta de la manera siguiente:
  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del Panel Server, en Configuración > Dispositivos Modbus > Configuración de red > Cliente Modbus TCP/IP.

Para obtener información sobre los registros Modbus, consulte la guía de cada dispositivo Modbus-SL y DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File para los dispositivos inalámbricos.

Configuración de Cliente Modbus TCP/IP

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Descripción Software EPC Páginas web

Tiempo de espera de conexión (ms)

Permite ajustar el tiempo que el Panel Server espera a que un dispositivo Modbus TCP/IP remoto establezca la conexión con el Panel Server.

Valores de 100 a 10000 ms en una lista(ajuste por defecto: 2000 ms)

Tiempo de espera del mensaje (is)

Se utiliza para establecer el tiempo que Panel Server espera a que un dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda y envíe un mensaje tras una solicitud Modbus TCP/IP iniciada por Panel Server.

Valores de 1000 a 20000 ms con paso de 1000(ajuste por defecto: 3000 ms)

Para obtener recomendaciones y más información acerca de la configuración del parámetro de tiempo de espera de mensajes, consulte Configuración del tiempo de espera de mensajes para el cliente y el servidor Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.