DOCA0172DE-20

Modbus TCP/IP-Client (Modelle Universal und Advanced)

Einführung

Der Panel Server fungiert als Modbus TCP/IP-Gateway und als Modbus-Gerät, indem er den internen Modbus TCP-Server verwendet.

Informationen zur korrekten Konfiguration des Modbus TCP/IP-Clients für den Zugriff auf Daten des Panel Server und von Geräten unter dem Panel Server finden Sie unter Modbus-Gateway-Funktion.

Der Panel Server fungiert als Modbus-Gateway für die kabelgebundene oder kabellose Ethernet-Kommunikation zwischen einem vorgeschalteten PC und Ethernet-Geräten und Feldgeräten im nachgeschalteten Netzwerk. Mithilfe einer lokalen Überwachungssoftware können Sie auf Informationen von Geräten für die Datenerfassung und andere Funktionen zugreifen.

Der Panel Server verwaltet die Modbus-Kommunikation über alle Schnittstellen, einschließlich Wi-Fi.

Weitere Informationen finden Sie im Anhang unter Modbus TCP/IP-Funktionen und Modbus TCP/IP-Ausnahmecodes.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

HINWEIS
BEEINTRÄCHTIGUNG DER NETZWERKLEISTUNG
Die Modbus TCP/IP-Einstellungen dürfen nur von qualifiziertem Personal geändert werden. Nehmen Sie diese Änderungen erst vor, nachdem Sie sich über die Modbus TCP/IP-Einstellungen informiert und diese verstanden haben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann einen Verlust der Netzwerkkonnektivität zur Folge haben.
Die Modbus TCP/IP-Client-Funktion wird wie folgt eingerichtet:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Modbus-Geräte > Netzwerkkonfiguration > Modbus TCP/IP-Client.

Informationen zu den Modbus-Registern finden Sie im Handbuch jedes Modbus SL-Geräts und im Dokument EcoStruxure Panel Server - Modbus File DOCA0241EN für Wireless-Geräte.

Einstellungen für den Modbus TCP/IP-Client

In der folgenden Tabelle werden die auf den Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.

Parameter Beschreibung

Verbindungs-Timeout (ms)

Ermöglicht die Einstellung der Zeit, die der Panel Server darauf wartet, dass ein dezentrales Modbus TCP/IP-Gerät die Verbindung zum Panel Server aufbaut.

Werte von 100 bis 10000 ms in einer Liste (Standardeinstellung: 2000 ms)

Nachrichten-Timeout (is)

Ermöglicht die Einstellung der Zeit, die der Panel Server darauf wartet, dass ein dezentrales Modbus TCP/IP-Gerät antwortet und eine Nachricht nach einem vom Panel Server initiierten Modbus TCP/IP-Request sendet.

Werte von 1000 bis 20000 ms in Schritten zu je 1000 (Standardeinstellung: 3000 ms)

Weitere Empfehlungen und Informationen zum Einstellen des Nachrichten-Timeout-Parameters finden Sie unter Einstellen des Nachrichten-Timeouts für Modbus-Client und -Server.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.