DOCA0172FR-18

Notifications (modèle avancé)

Présentation

Le Panel Server Advanced permet d'afficher une liste des notifications d'alarme émises par les appareils connectés en aval.

La liste des notifications est en lecture seule.

Par défaut, cette liste affiche les notifications d'alarme émises au cours des 30 jours précédant la date courante. Vous pouvez sélectionner d'autres périodes ou personnaliser la période.

Vous pouvez trier les informations en cliquant sur les icônes de flèche en haut de chaque colonne. Par défaut, les notifications d'alarme sont affichées dans l'ordre chronologique, la plus récente apparaissant en haut du tableau.

La liste des notifications indique les informations suivantes pour chaque alarme :

  • Date de l'alarme

  • Icône de gravité

  • Nom de l'appareil qui a déclenché l'alarme. Cliquez sur ce nom pour ouvrir la page Surveillance de l'appareil avec les détails de l'alarme.

  • Nom de l'alarme

  • Statut de l'alarme

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur les pages Web de Panel Server Advanced, dans Notifications.

Paramètres d'affichage

La période des notifications d'alarme à afficher peut être sélectionnée dans une liste d'options :

  • 24 dernières heures

  • 7 derniers jours (réglage par défaut)

  • 30 derniers jours

  • 90 derniers jours

  • Personnalisé (sélectionnez les dates de début et de fin de la période souhaitée)

Vous pouvez filtrer les notifications selon les champs suivants :

  • Sévérité

  • Nom du produit

  • Nom de l'alarme

  • Etat

Icônes d'alarme

Icône Description

Alarme de sévérité élevée. Apparition.

Alarme de sévérité élevée. Disparition.

Alarme de sévérité moyenne. Apparition.

Alarme de sévérité moyenne. Disparition.

Alarme de sévérité faible. Apparition.

Alarme de sévérité faible. Disparition.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?