DOCA0172ES-18

Notificaciones (modelo avanzado)

Presentación

El Panel Server Advanced le permite mostrar una lista de notificaciones de alarma emitidas por dispositivos aguas abajo conectados.

La lista de notificaciones es solo de referencia.

De forma predeterminada, la lista muestra las notificaciones de alarma emitidas en los 30 días anteriores a la fecha actual. Puede seleccionar otros períodos de tiempo o personalizarlos.

Si desea ordenar la información, haga clic en los iconos de flecha de la parte superior de cada columna. De forma predeterminada, las notificaciones de alarma se muestran en orden cronológico, con las más recientes en la parte superior de la tabla.

La lista de notificaciones muestra la siguiente información para cada alarma:

  • Fecha de alarma

  • Icono de gravedad

  • Nombre del dispositivo que activó la alarma. Haga clic en el nombre para abrir la página de supervisión del dispositivo con detalles de la alarma.

  • Nombre de alarma

  • Estado de alarma

Disponibilidad

Esta función está disponible en las páginas web de Panel Server Advanced, en Tendencias.

Visualización de la configuración

El período de tiempo de notificaciones de alarmas que se mostrarán se puede seleccionar en una lista de opciones:

  • Últimas 24 horas

  • Últimos 7 días (configuración predeterminada)

  • Últimos 30 días

  • Últimos 90 días

  • Personalizado (seleccione las fechas de inicio y finalización del período requerido)

Puede filtrar las notificaciones por los siguientes campos:

  • Gravedad

  • Nombre del dispositivo

  • Nombre de alarma

  • Estado

Iconos de alarma

Icono Descripción

Alarma de gravedad alta. Representación.

Alarma de gravedad alta. Desaparición.

Alarma de gravedad media. Representación.

Alarma de gravedad media. Desaparición.

Alarma de gravedad baja. Representación.

Alarma de gravedad baja. Desaparición.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?