DOCA0172PT-18

Notificações (modelo Advanced)

Apresentação

O Panel Server Advanced permite apresentar uma lista de notificações de alarme emitidas por dispositivos a jusante ligados.

A lista de notificações destina-se apenas a apresentação.

Por predefinição, a lista apresenta as notificações de alarme emitidas nos 30 dias anteriores à data atual. Pode selecionar outros períodos de tempo ou personalizar o período de tempo.

Pode ordenar as informações, clicando nos ícones de seta na parte superior de cada coluna. Por predefinição, as notificações de alarme são apresentadas por ordem cronológica, com as mais recentes na parte superior da tabela.

A lista de notificações apresenta as seguintes informações para cada alarme:

  • Data do alarme

  • Ícone de gravidade

  • Nome do dispositivo que acionou o alarme. Clique no nome para abrir a página de monitorização do dispositivo, com detalhes do alarme.

  • Nome do alarme

  • Estado do alarme

Disponibilidade

Esta função está disponível nas páginas Web do Panel Server Advanced, em Notificações.

Definições de visualização

O período de tempo das notificações de alarmes a apresentar pode ser selecionado a partir de uma lista de opções:

  • Últimas 24 horas

  • Últimos 7 dias (predefinição)

  • Últimos 30 dias

  • Últimos 90 dias

  • Personalizado (selecione as datas de início e fim do período necessário)

Pode filtrar notificações nos seguintes campos:

  • Gravidade

  • Nome do dispositivo

  • Nome do alarme

  • Estado

Ícones de alarme

Ícone Descrição

Alarme de gravidade elevada. Aspeto.

Alarme de gravidade elevada. Desaparecimento.

Alarme de gravidade média. Aspeto.

Alarme de gravidade média. Desaparecimento.

Alarmes de gravidade reduzida. Aspeto.

Alarmes de gravidade reduzida. Desaparecimento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?