EIO0000005729.00

在设备上显示

在产品屏幕上,从网络服务器页面切换到系统设置屏幕。

  1. 从屏幕顶部用力慢慢向下滑动。浏览器标题栏出现。
  2. 触摸位于标题栏右侧的菜单图标。这将打开一个子菜单。从子菜单中选择设置图标。
  3. 显示 System Settings。如果设置了 "Use password",则会显示登录屏幕。输入用户名和密码登录。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?