EIO0000005725.00

Affichage sur le dispositif

Sur l'écran du produit, passez à l'écran des paramètres du système à partir de la page du serveur Web.

  1. Depuis la partie supérieure de l'écran, balayez lentement vers le bas avec force. La barre de titre du navigateur apparaît.
  2. Appuyez sur l'icône de menu à droite de la barre de titre. Un sous-menu s'ouvre alors. Dans le sous-menu, sélectionnez l'icône Paramètres.
  3. Les System Settings s'affichent. Si 'Use password' est défini, l'écran de connexion s'affiche. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?