EIO0000005725.00

Accessoires de maintenance

Cette section énumère les pièces de rechange.

Nom du produit

Référence du produit

Description

Attache d'installation

Attache d'installation

HMIZCAF1

Fixation pour l'installation du produit dans un panneau solide (4 pièces/ensemble).

Joint d'installation

Joint d'installation pour 10 pouces panoramique

HMIZD55W

Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque le modèle 10 pouces panoramique est installé dans un panneau solide (1 pièce).

Joint d'installation pour 12 pouces panoramique

HMIZD56W

Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque le modèle 12 pouces panoramique est installé dans un panneau solide (1 pièce).

Joint d'installation pour 15 pouces panoramique

HMIZD57W

Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque le modèle 15 pouces panoramique est installé dans un panneau solide (1 pièce).

Joint d'installation pour 19 pouces panoramique

HMIZCWG8W1

Offre une résistance à la poussière et à l'humidité lorsque le modèle 19 pouces panoramique est installé dans un panneau solide (1 pièce).

Connecteur d'alimentation

Connecteur d'alimentation (CC)

HMIZCCNDC1

Connecteur avec vis de fixation pour connecter le câble d'alimentation CC (type droit, 5 pièces/ensemble).

Attache-câble USB

Pince USB Type-A (1 port)

HMIZGCLP1

Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB (USB Type-A, 1 port, 5 pinces/ensemble).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?