Identification des pièces
|
A. Voyant d'état (DEL avant) |
K. Interface d'unité d'extension (non disponible)*2 |
|
B. Emplacement de la batterie |
L. Voyant d'état (STA) |
|
C. Capot du logement de la carte SD |
M. Voyant Erreur (ERR) |
|
D. Interface série (COM2) (non disponible) |
N. Voyant COM1 (COM1) |
|
E. Interface série (COM1) (non disponible) |
O. Voyant COM2 (COM2) |
|
F. Interface Ethernet (ETH2)*1 |
P. Voyant de stockage USB (USB) |
|
G. Interface Ethernet (ETH1) |
Q. Voyant d'accès à la carte SD (SD) |
|
H. Interface USB (Type-A) (x 2) |
R. Symbole d'alerte de sécurité*3 |
|
I. Interface USB (micro-B) (non disponible) |
S. Symbole d'alerte de sécurité*4 |
|
J. Connecteur d'alimentation |
*1 Le port ETH2 est désactivé par défaut. Utilisez les System Settings pour la modifier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ethernet.
*2 Ne pas retirer l'autocollant apposé à l'arrière du produit.
*3 Identifie les messages de sécurité concernant la batterie la section Remplacement de la batterie.
*4 Identifie les messages de sécurité concernant l'interface USB (micro-B) dans Connexions de câble.