部件标识
|
A. 状态 LED (前部 LED) |
K. 扩展设备接口 (不可用)*2 |
|
B. 电池槽 |
L. 状态 LED (STA) |
|
C. SD 卡插槽盖 |
M. 错误 LED (ERR) |
|
D. 串行接口 (COM2) (不可用) |
N. COM1 LED (COM1) |
|
E. 串行接口 (COM1) (不可用) |
O. COM2 LED (COM2) |
|
F. 以太网接口 (ETH2)*1 |
P. USB 存储 LED (USB) |
|
G. 以太网接口 (ETH1) |
Q. SD 卡访问 LED (SD) |
|
H. USB (Type-A) 接口 (x 2) |
R. 安全警告符号*3 |
|
I. USB (micro-B) 接口 (不可用) |
S. 安全警告符号*4 |
|
J. 电源接口 |
*1 ETH2 端口的出厂默认设置为禁用。使用 System Settings 进行更改。有关详细信息,请参阅 Ethernet。
*2 请勿撕下产品背面的贴纸。
*3 识别有关电池的安全信息,位于 更换电池。
*4 识别有关 USB (micro-B) 接口的安全信息,位于 线缆连接。