EIO0000005725.00

Montage VESA

En fixant la plaque de montage VESA en option, vous pouvez monter le produit sur des bras de moniteur ou des adaptateurs de montage mural disponibles dans le commerce et conformes à la norme VESA (100 x 100 mm [3,93 x 3,93 in]).

Numéro de pièce : HMIZHVESA

NOTE:
  • Le montage VESA n'est pas couvert par les certifications telles que UL, RCM, les approbations marines ou les normes antidéflagrantes.

  • Avant d'installer cet accessoire optionnel, vérifiez les spécifications telles que la résistance du mur et la capacité de charge du bras du moniteur prévu.

  • Vérifiez que les spécifications mécaniques, telles que la résistance aux vibrations et aux chocs, sont adaptées à votre environnement d'installation.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage.

Si vous constatez que quelque chose est endommagé ou manquant, veuillez contacter immédiatement le service clientèle.

  1. Plaque de montage VESA x 1

  2. Vis M3 (longueur: 39 mm [1,53in]) x 4

Dimensions extérieures

  1. Avant

  2. Gauche

  3. Bas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?