EIO0000004203.07

Ajuste del estado de la salida DO de 16DI/8DO

Utilizando la utilidad 16DI/8DO, puede optar por mantener o restablecer (forzar a OFF) los estados de salida DO de la interfaz 16DI/8DO al apagar o poner en reposo (S3, S4, S4 [apagado híbrido], S5) el sistema operativo.
  1. Descargue la utilidad 16DI/8DO desde la siguiente URL.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Extraiga el archivo de descarga.
  3. Cierre todas las aplicaciones que utilizan la interfaz 16DI/8DO.
  4. Para cambiar la configuración, la interfaz 16DI/8DO requiere la versión de firmware 1.5.1 o posterior. Ejecute DIDO_Check_Ver.bat para comprobar la versión.
  5. Aparecerá la siguiente pantalla del símbolo del sistema.
    Versión 1.5.0 o anterior: Aparece "Need to Update".

    Versión 1.5.1 o posterior: Se muestra la configuración actual.

    NOTA:
    • Si tanto la ranura 1 como la 2 están equipadas con interfaces 16DI/8DO, identifica la versión para cada ranura.

    • La configuración por defecto es Keep (retentiva).

  6. Cierre la pantalla del símbolo del sistema.
  7. Haga clic derecho en el archivo .bat de configuración deseado y seleccione Ejecutar como administrador. Si tanto la ranura 1 como la 2 están equipadas con interfaces 16DI/8DO, se aplica la misma configuración a ambas ranuras.

    DIDO_Set_Reset.bat: Fuerza los estados de salida DO a OFF durante el apagado del sistema operativo o la suspensión.

    DIDO_Set_Keep.bat: Mantenga los estados de salida del DO durante el apagado o el reposo del sistema operativo.

  8. Si la versión del firmware es 1.5.0 o anterior, la configuración se cambia después de que el firmware se actualiza automáticamente a la versión 1.5.1 o posterior. Para la versión 1.5.1 o posterior, sólo se ejecuta el cambio de configuración. La siguiente imagen ilustra la actualización con 1.5.0 o anterior.
    NOTA:
    • La actualización del firmware tarda aproximadamente un minuto y medio.

    • Nunca desconecte la alimentación mientras se actualiza el firmware.

  9. Cierre la pantalla del símbolo del sistema y salga.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.