EIO0000004201.07

Paramètre d'état de sortie 16DI/8DO DO

À l'aide de l'utilitaire 16DI/8DO, vous pouvez choisir de conserver ou de réinitialiser (forcer la désactivation) les états de sortie DO de l'interface 16DI/8DO lors de l'arrêt ou de la mise en veille (S3, S4, S4 [arrêt hybride], S5) du système d'exploitation.
  1. Téléchargez l'utilitaire 16DI/8DO à partir de l'URL suivant.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Extrayez le fichier de téléchargement.
  3. Fermez toutes les applications qui utilisent l'interface 16DI/8DO.
  4. Pour modifier ce paramètre, l'interface 16DI/8DO nécessite la version 1.5.1 du microprogramme ou une version ultérieure. Exécutez DIDO_Check_Ver.bat pour vérifier la version.
  5. L'écran d'invite de commande suivant s'affiche.
    Version 1.5.0 ou antérieure : Le message 'Need to Update' s'affiche.

    Version 1.5.1 ou ultérieure : Le paramètres actuel est affiché.

    NOTE:
    • Si les emplacements 1 et 2 sont équipés d'interfaces 16DI/8DO, identifie la version de chaque emplacement.

    • Le paramètre par défaut est Keep (persistant).

  6. Fermez l'écran de l'invite de commande.
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de configuration .bat souhaité et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Si les emplacements 1 et 2 sont équipés d'interfaces 16DI/8DO, le même paramètre est appliqué aux deux emplacements.

    DIDO_Set_Reset.bat : Force les états de sortie DO à se désactiver pendant l'arrêt ou la mise en veille du système d'exploitation.

    DIDO_Set_Keep.bat : Conserver les états de sortie DO pendant l'arrêt ou la veille du système d'exploitation.

  8. Si la version du microprogramme est 1.5.0 ou antérieure, le paramètre est modifié après la mise à jour automatique du microprogramme à la version 1.5.1 ou ultérieure. Pour la version 1.5.1 ou ultérieure, seul le changement de configuration est exécuté. L'image ci-dessous illustre la mise à jour avec 1.5.0 ou une version antérieure.
    NOTE:
    • Il faut environ une minute et demie pour mettre à jour le microprogramme.

    • Ne coupez jamais l'alimentation pendant la mise à jour du microprogramme.

  9. Fermez l'écran de l'invite de commande et quittez.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.