EIO0000004204.07

16DI/8DO DO Impostazione dello stato di uscita

Usando l'utility 16DI/8DO, si può selezionare se mantenere o resettare (forzare OFF) gli stati di uscita DO dell'interfaccia 16DI/8DO quando si spegne o si sospende (S3, S4, S4 [spegnimento ibrido], S5) il sistema operativo.
  1. Scaricare l'utility 16DI/8DO dal seguente URL.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Estrarre il file scaricato.
  3. Chiudere tutte le applicazioni che usano l'interfaccia 16DI/8DO.
  4. Per cambiare l'impostazione, l'interfaccia 16DI/8DO richiede la versione firmware 1.5.1 o successiva. Eseguire DIDO_Check_Ver.bat per controllare la versione.
  5. Compare la seguente schermata del prompt dei comandi.
    Versione 1.5.0 o precedente: Compare "Need to Update".

    Versione 1.5.1 o successiva: Compare l'impostazione corrente.

    NOTA:
    • Se entrambi gli slot 1 e 2 sono dotati di interfacce 16DI/8DO, identifica la versione per ogni slot.

    • L'impostazione predefinita è Keep (ritentivo).

  6. Chiudere la schermata del prompt dei comandi.
  7. Fare clic con il tasto destro del mouse sul file .bat di configurazione desiderato e selezionare Esegui come amministratore. Se entrambi gli slot 1 e 2 sono dotati di interfacce 16DI/8DO, la stessa impostazione viene applicata a entrambi gli slot.

    DIDO_Set_Reset.bat: Forza gli stati di uscita DO su OFF durante lo spegnimento o la sospensione del sistema operativo.

    DIDO_Set_Keep.bat: Mantenere gli stati dell'uscita DO durante lo spegnimento o la sospensione del sistema operativo.

  8. Se la versione del firmware è 1.5.0 o precedente, l'impostazione viene cambiata dopo che il firmware viene aggiornato automaticamente alla versione 1.5.1 o successiva. Per la versione 1.5.1 o successiva, viene eseguita solo la modifica della configurazione. L'immagine seguente illustra l'aggiornamento con 1.5.0 o precedente.
    NOTA:
    • Ci vuole circa un minuto e mezzo per aggiornare il firmware.

    • Non spegnere mai l'alimentazione durante l'aggiornamento del firmware.

  9. Chiudere la schermata del prompt dei comandi e uscire.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.