16DI/8DO DO 输出状态设置
- 从以下网址下载
16DI/8DO 工具。
www.se.com/ww/en/download - 提取下载文件。
- 关闭所有使用 16DI/8DO 接口的应用程序。
- 要改变设置,16DI/8DO 接口需要固件版本 1.5.1 或更高版本。运行 DIDO_Check_Ver.bat 检查版本。
- 将显示以下命令提示符屏幕。
- 关闭命令提示符屏幕。
- 右键单击所需的配置
.bat 文件,选择 以管理员身份运行。如果插槽 1 和插槽
2 都配备了 16DI/8DO 接口,两个插槽将应用相同设置。
DIDO_Set_Reset.bat:在操作系统关机或睡眠期间,强制关闭 DO 输出状态。
DIDO_Set_Keep.bat:在操作系统关闭或睡眠期间,保持 DO 输出状态。
- 如果固件版本为 1.5.0 或更早版本,在固件自动更新到 1.5.1 或更高版本后,设置将被改变。对于 1.5.1 或更高版本,仅执行配置更改。下图说明了 1.5.0 或更早版本的更新。
- 关闭命令提示符屏幕并退出。