EIO0000004204.07

Advanced Box

Lato anteriore
Lato destro
Lato inferiore
Fondo (con vano PCI/PCIe e kit ventola)
A. Foro della vite per montaggio VESA*1 K. Ethernet 1
B. Sportellino di manutenzione L. Ethernet 2
C. Pulsante di alimentazione M. USB 3.0 (Tipo A)*3
D. LED di accesso della memoria N. USB 2.0 (Tipo A)*3
E. LED di stato O. COM (RS-232C, non-isolato)
F. Blocco di sicurezza del vano*2 P. Vano interfaccia opzionale 1
G. Connettore di alimentazione Q. Vano interfaccia opzionale 2
H. Terminale PE (usato solo per modelli CA) R. Vano scheda PCI/PCIe 1 *4
I. USB 3.0 (Tipo C) S. Vano scheda PCI/PCIe 2 *4
J. DisplayPort T. Kit VENTOLA

*1 Questo prodotto può essere installato sui bracci per monitor disponibili in commercio che ottemperano allo standard VESA (100 x 100 mm). Utilizzare quattro viti M4 (lunghezza corretta delle viti: 8 mm [0,31 in]). La coppia di serraggio necessaria va da 0,7 a 0,8 N•m (da 6,2 a 7,1 lb-in).
Il montaggio VESA non è certificato UL.
Il montaggio VESA non è possibile quando è installato il vano per scheda PCI/PCIe.

*2 Supportato solo il blocco tipo Kensington. Dimensioni alloggiamento 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Sono consigliati solo i dispositivi di memoria USB che supportano USB 3.0. Per collegare i dispositivi di memoria usare la porta USB 3.0.

*4 Per la configurazione del vano PCI/PCIe, fare riferimento a Installazione dei vani di espansione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.