EIO0000004203.07

Advanced Box

Frontal
Derecho
Parte inferior
Parte inferior (con la ranura PCI/PCIe Ranuras y el kit del ventilador)
A. Orificio del tornillo para montaje VESA*1 K. Ethernet 1
B. Escotilla de mantenimiento L. Ethernet 2
C. Botón de encendido M. USB 3.0 (Tipo A)*3
D. LED de acceso al almacenamiento N. USB 2.0 (Tipo A)*3
E. LED de estado O. COM (RS-232C, no-aislada)
F. Ranura de bloqueo de seguridad*2 P. Ranura 1 de la interfaz opcional
G. Conector de alimentación Q. Ranura 2 de la interfaz opcional
H. Terminal de PE (se utiliza solamente para el modelo de CA) R. Ranura de tarjeta PCI/PCIe 1 *4
I. USB 3.0 (Tipo C) S. Ranura de tarjeta PCI/PCIe 2 *4
J. DisplayPort T. Kit del ventilador

*1 Este producto se puede montar en brazos para monitores disponibles en el mercado que cumplen con la norma VESA (100 x 100 mm). Use cuatro tornillos M4 (profundidad de tornillo válida: 8 mm [0,31 in]). El par de apriete necesario es de 0,7 a 0,8 N•m (6,2 a 7,1 lb-in).
El montaje VESA no cuenta con la certificación UL.
Cuando la ranura PCI/PCIe está instalada, el montaje VESA no es posible.

*2 Solamente admite bloqueo Kensington. Tamaño de la ranura 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Se recomiendan dispositivos de almacenamiento USB que admiten USB 3.0. Utilice el puerto USB 3.0 para conectar los dispositivos de almacenamiento.

*4 Para obtener información sobre la configuración de la ranura de la PCI/PCIe, consulte Instalación de la ranura de expansión.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.