EIO0000004201.07

Advanced Box

Avant
Droite
Bas
Bas (avec module PCI/PCIe et kit ventilateur)
A. Trou de vis pour montage VESA*1 K. Ethernet 1
B. Trappe d'entretien L. Ethernet 2
C. Bouton d'alimentation M. USB 3.0 (Type A)*3
D. Voyant d'accès au stockage N. USB 2.0 (Type A)*3
E. Voyant d'état O. COM (RS-232C, non isolé)
F. Emplacement du verrou de sécurité*2 P. Emplacement d'interface en option 1
G. Connecteur d'alimentation Q. Emplacement d'interface en option 2
H. Borne PE (modèle CA seulement) R. Module de carte PCI/PCIe 1 *4
I. USB 3.0 (Type C) S. Module de carte PCI/PCIe 2 *4
J. DisplayPort T. Kit ventilateur

*1 Ce produit peut être monté sur des bras de moniteur disponibles dans le commerce conformes à la norme VESA (100 x 100 mm). Utilisez quatre vis M4 (profondeur de vis valide : 8 mm [0,31 in]). Le couple nécessaire est de 0,7 à 0,8 N•m (6,2 à 7,1 lb-in).
Le montage VESA n'est pas homologué UL.
Le montage VESA n'est pas possible lorsque le logement PCI/PCIe est installé.

*2 Seuls les verrous Kensington sont pris en charge. Taille du module 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Il est recommandé d'utiliser les périphériques de stockage USB qui prennent en charge USB 3.0. Utilisez le USB 3.0 port connecter les périphériques de stockage.

*4 Pour la configuration du module PCI/PCIe, consultez Installation du module d'extension.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.