EIO0000004204.07

Montaggio a libro

Il montaggio a libro richiede un adattatore opzionale per il montaggio a libro.

Adattatore di montaggio a libro per Advanced Box: HMIYP6ADBMA
Adattatore di montaggio a libro per Standard Box: HMIYP6ADBMS

Procedura di installazione

  1. Se si collega il lato del Box Module al pannello, usare A; Se si collega la parte superiore del Box Module, usare B.
  2. Rimuovere le viti fissate al prodotto (q.tà 4), quindi utilizzare quelle viti per fissare l'adattatore per il montaggio a libro sul prodotto. Se si collega alla parte superiore del prodotto, montare l'adattatore per il montaggio a libro B in modo che la parte sporgente sia rivolta verso il prodotto.
    NOTA:
  3. Installare il prodotto sul panello o sulla parete con le viti M4 (q.tà 4).
    NOTA:
    • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Per l'installazione sul lato del prodotto, il lato interfaccia (la parte inferiore del prodotto) deve essere rivolto in basso.

    • Quando si installa sulla parte superiore del prodotto, il connettore di alimentazione si deve trovare nella parte superiore.

    • Per evitare il verificarsi di temperature troppo elevate all'interno del prodotto, montare il prodotto completamente in verticale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.