EIO0000004203.07

Montaje vertical

El montaje vertical requiere un adaptador de montaje vertical opcional.

Adaptador de montaje vertical para Advanced Box: HMIYP6ADBMA
Adaptador de montaje vertical para Standard Box: HMIYP6ADBMS

Procedimiento de instalación

  1. Cuando conecte el costado del Box Module al panel, use A. Cuando conecte la parte superior del Box Module, use B.
  2. Quite los tornillos fijados al producto (4 piezas), y use los mismos para fijar el adaptador de montaje vertical al producto. Si lo coloca en la parte superior del producto, sujete el adaptador de montaje vertical de manera que la parte saliente esté orientada hacia el producto.
    NOTA:
  3. Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).
    NOTA:
    • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Si se coloca en la parte lateral del producto, el lado de la interfaz (la parte inferior del producto) debe estar orientado hacia abajo.

    • Cuando se instala en la parte superior del producto, el conector de alimentación debe estar en la parte superior.

    • Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente altas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente vertical.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.