EIO0000004205.07

书本安装

书本安装需要可选的书本安装适配器。

用于高级主机模块的书本安装适配器: HMIYP6ADBMA
用于标准主机模块的书本安装适配器: HMIYP6ADBMS

安装过程

  1. 将主机模块的侧面连接到面板时,使用A;将主机模块的顶部连接到面板时,使用B。
  2. 卸下装到产品上的螺钉 (4 个),然后使用书本安装适配器的螺钉将其固定到产品上。连接到产品顶部时,请连接 B 书本安装适配器,使突出部分面向产品。
    注:
  3. 用M4螺钉(4个)将产品安装到面板或墙壁上。
    注:
    • 需要 1.5 N•m (13.3 lb-in) 的力矩。

    • 在产品侧面安装时,接口侧(产品底部)必须朝下。

    • 在产品顶部安装时,电源接口必须位于顶部。

    • 为防止产品内部出现异常高温,请将产品完全垂直安装。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.