EIO0000004201.07

Montage book

Le montage book nécessite un adaptateur de montage book en option.

Adaptateur de montage book pour Advanced Box : HMIYP6ADBMA
Adaptateur de montage book pour Standard Box : HMIYP6ADBMS

Procédure d'installation

  1. Lors de la fixation au côté du Box Module au panneau, utilisez A ; lors de la fixation au dessus du Box Module, utilisez B.
  2. Retirez les vis fixées au produit (4 pièces), puis utilisez ces vis pour fixer l'adaptateur de montage book au produit. Lors de la fixation au dessus du produit, fixez l'adaptateur de montage book B de sorte que la pièce en saillie est orientée vers le produit.
    NOTE:
  3. Montez le produit au panneau ou au mur avec les vis M4 (4 pièces).
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Lors de l'installation au côté du produit, le côté interface (le bas du produit) doit être orienté vers le bas.

    • Lors de l'installation au dessus du produit, le connecteur d'alimentation doit être en haut.

    • Pour éviter que des températures anormalement élevées se produisent à l'intérieur du produit, montez le produit complètement à la verticale.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.