主机模块 LED 指示
状态 LED
| 颜色 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 绿色 | ON | S0(操作中) |
| 橙色 | ON | S3 |
| 闪烁 | 系统正在启动。 | |
| 红色 | ON | S4, S4 (混合关闭)*1, S5 |
| - | OFF | G3 (电源关闭) |
*1 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5
唤醒事件
下表显示了执行每个操作时设置为正常启动(S0)状态的状态。
| ACPI 状态 | 电源状态 | 通电 | 电源按钮打开 | Wake on LAN | 触摸输入 | USB 设备*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 睡眠 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S4 | 休眠 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| S4 (混合关闭) | 休眠 | – | ✓ | – | – | – |
| S5 | 软关机 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| G3 | 机械关机 | ✓ | – | – | – | – |
*1 仅限于支持远程唤醒功能的USB设备。
存储访问 LED
| 颜色 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 绿色 | ON | 正在访问存储。 |
| - | OFF | 未在访问存储。 |