EIO0000004201.07

Indications de voyant du Box Module

Voyant d'état

Couleur État Description
Vert Allumé S0 (en fonctionnement)
Orange Allumé S3
Clignotant Le système démarre.
Rouge Allumé S4, S4 (arrêt hybride)*1, S5
- Éteint G3 (alimentation coupée)

*1 S4 (arrêt hybride) est S5 lorsque le démarrage rapide de Windows® est activé

Événements de réveil

Voici un tableau indiquant les états qui sont définis sur l'état de démarrage normal (S0) lorsque chaque action est exécutée.

État ACPI État d'alimentation Mise sous tension Bouton d'alimentation en position ON Wake on LAN Entrée tactile Équipement USB*1
S3 Mise en veille
S4 Mise en veille prolongée
S4 (arrêt hybride) Mise en veille prolongée
S5 Mode veille
G3 Arrêt mécanique

*1 Limité aux périphériques USB qui prennent en charge la fonction de réveil à distance.

NOTE: Si vous mettez l'appareil sous tension lorsque l'état G3 est défini, il passe directement à l'état S0.

Voyant d'accès au stockage

Couleur État Description
Vert Allumé Le stockage est en cours d'accès.
- Éteint Le stockage n'est pas accédé.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.