EIO0000004203.07

Indicaciones del LED de Box Module

LED de estado

Color Estado Descripción
Verde ON S0 (En funcionamiento)
Naranja ON S3
Intermitencia El sistema se está iniciando.
Rojo ON S4, S4 (modo de apagado híbrido)*1, S5
- OFF G3 (apagado)

*1 S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado

Eventos Wake-up

La siguiente tabla muestra los estados que se establecen en inicio normal (S0) cuando se ejecuta cada acción.

Estado de ACPI Estado de encendido Encender El botón de encendido está activado Wake on LAN Entrada táctil Equipo USB*1
S3 Suspender
S4 Hibernar
S4 (modo de apagado híbrido) Hibernar
S5 Apagado parcial
G3 Apagado mecánico

*1 Se limita a los dispositivos USB que admiten la función de reactivación remota.

NOTA: Si enciende el equipo cuando G3 está definido, entra directamente en el estado S0.

LED de acceso al almacenamiento

Color Estado Descripción
Verde ON Se está obteniendo acceso al almacenamiento.
- OFF No se obtiene acceso al almacenamiento.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.