EIO0000004204.07

Indicazioni LED del Box Module

LED di stato

Colore Stato Descrizione
Verde ON S0 (in funzione)
Arancione ON S3
Lampeggiante Sistema in fase di avvio.
Rosso ON S4, S4 (spegnimento ibrido)*1, S5
- OFF G3 (alimentazione spenta)

*1 S4 (spegnimento ibrido) è S5 quando l'avvio rapido di Windows® è abilitato

Eventi di attivazione

La tabella seguente mostra gli stati che sono impostati sullo stato di avvio normale (S0) quando si esegue ogni operazione.

Stato ACPI Stato di alimentazione Accensione Pulsante di alimentazione è ON Wake on LAN Ingresso tattile Dispositivo USB*1
S3 Modalità riposo
S4 Modalità ibernazione
S4 (spegnimento ibrido) Modalità ibernazione
S5 Spegnimento soft-off
G3 Spegnimento meccanico

*1 Limitato ai dispositivi USB che supportano la funzione di attivazione da remoto.

NOTA: Se si attiva l'alimentazione con G3 impostato, si accede direttamente allo stato S0.

LED di accesso della memoria

Colore Stato Descrizione
Verde ON Accesso alla memoria.
- OFF Mancato accesso alla memoria.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.