EIO0000004204.07

Collegamento del cavo di alimentazione CA

Connettore di alimentazione CA: Connettori a molla della morsettiera

Connessione Cavo
L In tensione
N Neutro

Come collegare il cavo di alimentazione CA

  1. Allentare la vite sul terminale PE dell'apparato, collegare il cavo di terra e stringere la vite.
    NOTA:
    • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Se il cavo non è collegato correttamente al terminale PE, il tattile potrebbe non funzionare correttamente.

    1. Advanced Box

    2. Standard Box

    3. Questo contrassegno indica che bisogna utilizzare filo di rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

  2. Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.
  3. Crimpare adeguatamente un terminale pin all'estremità di ciascun cavo elettrico di alimentazione.
  4. Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato.
  5. Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il cavo in posizione.
    NOTA:
    • Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine.

    • Quando si effettua la connessione con cavi intrecciati, non saldare tali cavi.

    1. Cavo di alimentazione

    2. Nero

    3. Bianco

    4. Pulsante di apertura

    5. Vite

  6. Dopo aver inserito tutti i due fili del cavo elettrico, inserire il connettore di alimentazione CA nel connettore di alimentazione dell'apparato.
  7. Stringere le viti su entrambi i lati del connettore.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.