EIO0000004203.07

Conexión del cable de alimentación de CA

Conector de alimentación de CA: Bloques de terminales de resortes

Conexión Cable
L Energizado
N Neutro

Cómo conectar el cable de alimentación de CA

  1. Afloje el tornillo en el terminal de puesta a tierra de protección (PE), conecte el conductor de tierra y refuerce el tornillo.
    NOTA:
    • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Si el cable no se conecta al terminal PE correctamente, es posible que la función táctil no responda normalmente.

    1. Advanced Box

    2. Standard Box

    3. Este símbolo indica que debe usar cable de cobre clasificado para 75 °C (167 °F).

  2. Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación.
  3. Asegúrese de engarzar correctamente el terminal de pines al extremo de cada uno de los hilos del cable de alimentación.
  4. Presione el botón de apertura usando un pequeño destornillador plano para abrir el agujero deseado.
  5. Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Suelte el botón de apertura para sujetar el hilo en el lugar.
    NOTA:
    • Cuando use un cable trenzado, asegúrese de que no haga cortocircuito con cables adyacentes.

    • Cuando realice la conexión con hilos trenzados, no suelde dichos hilos.

    1. Cable de alimentación

    2. Negro

    3. Blanco

    4. Botón de apertura

    5. Tornillo

  6. Después de introducir ambos hilos del cable de alimentación, introduzca el conector de alimentación de CA en el conector de alimentación de este producto.
  7. Coloque los tornillos en ambos lados del conector.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.