EIO0000004201.07

Raccordement du cordon d'alimentation CA

Connecteur d'alimentation CA : Borniers à ressort

Connexion Fil
L Sous tension
N Neutre

Raccordement du cordon d'alimentation CA

  1. Dévissez la vie sur la borne PE du produit, branchez le fil de mise à la terre et serrez la vis.
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Si le fil n'est pas branché à la borne PE correctement, les opérations tactiles pourraient ne pas répondre de façon prévue.

    1. Advanced Box

    2. Standard Box

    3. Cette marque indique que vous devez un fil de cuivre évalué pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

  2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'alimentation.
  3. Sertissez correctement une borne à broches à l'extrémité de chaque cordon d'alimentation.
  4. Appuyez sur le bouton d'ouverture à l'aide d'un petit tournevis plat pour ouvrir le trou de broche désiré.
  5. Insérez chaque fil du cordon d'alimentation dans son trou correspondant. Relâchez le bouton d'ouverture afin de pincer le fil en place.
    NOTE:
    • Lors de l'utilisation d'un fil multibrin, ne le court-circuitez pas avec les fils avoisinants.

    • Lors du raccordement des fils à toron, ne les soudez pas.

    1. Cordon d'alimentation

    2. Noir

    3. Blanc

    4. Bouton d'ouverture

    5. Vis

  6. Après avoir inséré les deux fils du cordon d'alimentation, insérez le connecteur d'alimentation CA dans le connecteur d'alimentation sur le produit.
  7. Fixez les vis aux deux côtés du connecteur.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.