EIO0000004204.07

Eliminazione delle impostazioni RAID

NOTA: Il passaggio da RAID ad AHCI provoca la cancellazione di tutti i dati esistenti.
  1. Accendere l'apparato.
  2. Quando compare la schermata di avvio, premere il tasto [DEL] o [ESC].
  3. Immettere la password (password predefinita: Pw#12345).
  4. Compare la schermata BIOS.
  5. Dalla scheda Advanced, selezionare Intel® Rapid Storage Technology.
  6. Selezionare il volume che contiene la configurazione RAID.
  7. Selezionare Delete.
  8. Selezionare Yes.
  9. Premere il tasto [ESC] per tornare alla schermata della selezione della scheda BIOS.
  10. Selezionare SATA Configuration.
  11. Selezionare SATA Mode > AHCI.
    NOTA: Se il RAID configurato non include il sistema operativo, eseguire i passi 13 e 14 per completare questa operazione.
  12. Inserire il supporto di ripristino.
  13. Premere il tasto [ESC] per tornare alla schermata di selezione della scheda BIOS, quindi selezionare la scheda Save & Exit.
  14. Selezionare Save Changes and Reset > Yes.
  15. Durante il riavviamento, premere il tasto [F7].
  16. Per i passi successivi, proseguire dal passo 4 della procedura di System Recovery. Fare riferimento a Ripristino del sistema.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.