EIO0000004203.07

Eliminación de la configuración de RAID

NOTA: Cuando se cambia de RAID a AHCI, se borran todos los datos existentes.
  1. Encienda el producto.
  2. Mantenga pulsada la tecla [DEL] o [ESC] mientras se muestra la pantalla de inicio.
  3. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345).
  4. Aparece la pantalla BIOS.
  5. En la pestaña Advanced seleccione Intel® Rapid Storage Technology.
  6. Seleccione el volumen que tiene RAID configurado.
  7. Seleccione Delete.
  8. Seleccione Yes.
  9. Presione la tecla [ESC] para volver a la pantalla de selección de pestañas de BIOS.
  10. Seleccione SATA Configuration.
  11. Seleccione SATA Mode > AHCI.
    NOTA: Si el RAID configurado no incluye el sistema operativo, realice los pasos 13 y 14 para finalizar esta operación.
  12. Inserte el medio de recuperación.
  13. Presione la tecla [ESC] para volver a la pantalla de selección de pestañas de BIOS y seleccione la pestaña Save & Exit.
  14. Seleccione Save Changes and Reset > Yes.
  15. Presione la tecla [F7] mientras está reiniciando.
  16. Para los pasos subsiguientes, continúe a partir del paso 4 del procedimiento de Recuperación del sistema. Consulte Recuperación del sistema.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.