EIO0000004205.07

删除 RAID 设置

注: 从 RAID 更改为 AHCI 将擦除所有现有数据。
  1. 打开产品。
  2. 启动屏幕显示时,按 [DEL] 或 [ESC] 键。
  3. 输入密码(默认密码:Pw#12345).
  4. 显示BIOS屏幕。
  5. Advanced(高级)选项卡中,选择 Intel® Rapid Storage Technology
  6. 选择已设置 RAID 的卷。
  7. 选择 Delete(删除)。
  8. 选择 Yes(是)。
  9. 按 [ESC] 键返回 BIOS 选项卡选择屏幕。
  10. 选择 SATA Configuration(SATA 配置)。
  11. 选择 SATA Mode > AHCI
    注: 如果配置的RAID不包括操作系统,请执行步骤13和14以完成此操作。
  12. 插入恢复介质。
  13. 按 [ESC] 键返回 BIOS 选项卡选择屏幕,选择 Save & Exit(保存并退出)选项卡。
  14. 选择 Save Changes and Reset > Yes
  15. 重启时,按 [F7] 键。
  16. 对于后续步骤,请从System Recovery(系统恢复)过程的步骤4继续。请参阅 系统恢复
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.