EIO0000004201.07

Suppression des paramètres RAID

NOTE: Le passage du mode RAID au mode AHCI entraîne l'effacement de toutes les données existantes.
  1. Mettez le produit sous tension.
  2. Pendant que l'écran de démarrage est affiché, appuyez sur la touche [DEL] ou [ESC].
  3. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : Pw#12345).
  4. L'écran BIOS s'affiche.
  5. À l'onglet Advanced, sélectionnez Intel® Rapid Storage Technology.
  6. Sélectionnez le volume configuré par RAID.
  7. Sélectionnez Delete.
  8. Sélectionnez Yes.
  9. Appuyez sur la touche [ESC] pour revenir à l'écran de sélection de l'onglet BIOS.
  10. Sélectionnez SATA Configuration.
  11. Sélectionnez SATA Mode > AHCI.
    NOTE: Si le RAID n'inclut pas le système d'exploitation, effectuez les étapes 13 et 14 pour terminer cette opération.
  12. Insérez le support de récupération.
  13. Appuyez sur la touche [ESC] pour revenir à l'écran de sélection de l'onglet BIOS et sélectionnez l'onglet Save & Exit.
  14. Sélectionnez Save Changes and Reset > Yes.
  15. Pendant le redémarrage, appuyez sur la touche [F7].
  16. Pour les étapes subséquentes, commencez à l'étape 4 de la procédure de récupération du système. Consultez Récupération du système.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.