EIO0000004201.07

Indications de voyant du Display Module

Voyant d'état

Couleur État Description
Vert Allumé En fonctionnement
Clignotant L'écran est éteint.
Orange Allumé*1 S3, S4, S4 (arrêt hybride)*2, S5
Clignotant Démarrage du logiciel ou erreur interne*3
Orange/Rouge Alternant Erreur de system monitor
Éteint L'équipement est éteint.

*1 Immédiatement après la mise en veille prolongée ou si HORM est activé, le voyant sur le Display Module devient orange tout de suite, mais mettez l'équipement hors tension uniquement après avoir confirmé que le voyant d'état du Box Module est devenu rouge.

*2 S4 (arrêt hybride) est S5 lorsque le démarrage rapide de Windows® est activé.

*3 Redémarrez si le voyant orange clignotant.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.