EIO0000004205.07

显示模块 LED 指示

状态 LED

颜色 状态 说明
绿色 ON 操作中
闪烁 屏幕关闭。
橙色 ON*1 S3, S4, S4 (混合关闭)*2, S5
闪烁 软件启动中或内部错误*3
橙色/红色 交替 系统监视器错误
OFF 电源已关闭。

*1 休眠或启用 HORM 后,显示模块上的 LED 立即变为橙色,但只有在确认主机模块上的状态 LED 变为红色后,才能关闭电源。

*2 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5。

*3 如果橙色持续闪烁,则重新启动。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.