EIO0000004203.07

Indicaciones del LED del Display Module

LED de estado

Color Estado Descripción
Verde ON En funcionamiento
Intermitencia La pantalla está apagada.
Naranja ON*1 S3, S4, S4 (modo de apagado híbrido)*2, S5
Intermitencia El software se está iniciando o bien se ha producido un error interno*3
Naranja/Rojo Alternando Error del monitor del sistema
OFF Está apagado.

*1 Inmediatamente después de la hibernación o cuando el HORM está habilitado, el indicador LED en el módulo de visualización cambia a color naranja inmediatamente; no obstante, apague el equipo solamente después de confirmar LED de estado en el Box Module está rojo.

*2 S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado.

*3 Reiniciar si la luz naranja continúa parpadeando.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.