EIO0000004204.07

Indicazioni LED del Display Module

LED di stato

Colore Stato Descrizione
Verde ON In funzione
Lampeggiante Lo schermo è spento.
Arancione ON*1 S3, S4, S4 (spegnimento ibrido)*2, S5
Lampeggiante Software in avviamento o errore interno*3
Arancione/Rosso Alternato Errore del System Monitor
OFF Spento.

*1 Immediatamente dopo l'ibernazione o quando è attivato HORM, il LED sul Display Module diventa subito arancione, ma prima di spegnere l'alimentazione occorre verificare che il LED di stato sul Box Module sia diventato rosso.

*2 S4 (spegnimento ibrido) è S5 quando l'avvio rapido di Windows® è abilitato.

*3 Riavviare se l'arancione lampeggiante continua.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.