EIO0000004201.07

Niveaux de RAID

Ce produit prend en charge RAID. Les niveaux RAID pris en charge sont les suivants.

RAID 0
RAID 1
RAID 5 (pris en charge uniquement sur Advanced Box)

NOTE:
  • Le remplacement à chaud est pris en charge.

  • Lors de la configuration de RAID 5, un périphérique de stockage facultatif est requis. Consultez Accessoires.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'EXPLOSION
Ne tentez jamais d’effectuer un remplacement à chaud dans un endroit dangereux.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
ATTENTION
RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATERIELS
Ne touchez pas les cartes électroniques lorsqu'elles sont sous tension.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.