EIO0000004203.07

Niveles de RAID

Este producto admite RAID. Los niveles de RAID admitidos son los siguientes:

RAID 0
RAID 1
RAID 5 (solamente admitido en Advanced Box)

NOTA:
  • Se admite el intercambio directo.

  • Cuando configura RAID 5, se requiere un dispositivo de almacenamiento opcional. Consulte Accesorios.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
Nunca intente realizar un cambio en caliente (hot-swap) en lugares peligrosos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ATENCIÓN
RIESGO DE LESIONES O DAÑOS AL EQUIPO
No toque las placas electrónicas mientras están energizadas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.