EIO0000004205.07

RAID级别

此产品支持RAID。支持的RAID级别如下。

RAID 0
RAID 1
RAID 5(仅在高级主机模块上支持)

注:
  • 支持热插拔。

  • 配置RAID 5时,需要可选的存储设备。请参阅 附件

警告
爆炸危险
切勿尝试在危险位置执行热插拔。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
伤害风险或设备损坏
通电时请勿触摸电子板。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.