EIO0000004205.07

使用 Intel® Rapid Storage Technology 的 RAID 配置

注:
  • 如果数据损坏,建议准备恢复介质。

  • 有关使用Intel® Rapid Storage Technology的信息,请参阅应用程序联机帮助。

  • 如果为RAID配置M.2 SSD 128 GB和M.2 SSD 128 GB需要更换,请更换上相同类型M.2 SSD 128 GB。如果以前使用的是“标准耐久性”,请仍使用它;如果以前使用的“高耐久性”,请仍使用它。

  1. 从开始菜单,启动 Intel® Rapid Storage Technology
  2. 选择 Create a custom volume(创建自定义卷)。
  3. 选择所有程序并单击Next
  4. 选择磁盘,然后单击 Next
  5. 选择 Create Volume
  6. 将会显示以下屏幕,但数据仍在迁移。选择 OK(确定),并检查屏幕上的进度。数据迁移完成后,进度指示器将消失。
  7. 确认进度指示器已消失,然后重新启动本产品。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.